This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:待机和睡眠电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332906/lm25148-standby-and-sleep-current

器件型号:LM25148

团队成员

我想知道 LM25148的待机电流与休眠电流之间的详细信息。
待机电流的测试条件为0.5V<Ven<1、这意味着器件未激活、输出为0V。 睡眠电流的测试条件为1.03V<Ven<42、这意味着 器件已启用。

为什么待机电流高于休眠电流? STANDBY 似乎器件被禁用、因此电流应介于关断和睡眠之间。

顺便说一下、待机电流的测试条件通常为0.5V>Ven<1V。

此致
光洋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koyo、您好!

    待机模式:"当使能电压介于0.5V 和1V 之间时、LM25148处于待机模式、此时 VCC 稳压器激活、但控制器未切换。 在待机模式下、非开关输入静态电流的典型值为124-μA。"  所有内部电路均处于运行状态。

    要禁用器件并消耗极少的电流、您需要禁用该器件、不要将其置于待机状态。

    睡眠模式说明:"在空载或轻负载条件下、输出电容器的放电速度非常慢。 因此、补偿电压无需逐周期驱动器输出脉冲。 当 LM25148控制器检测到缺失16个开关周期时、它会进入睡眠模式并切换至低 IQ 状态、以减少从输入汲取的电流"

    换而言之、在 VOUT 处于可接受水平的间隔内、所有内部电路都将进入低 Iq 工作模式、大多数内部电路在此间隔内会关闭。  

    希望这对您有所帮助。

    大卫。