This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62860:频率问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331591/tps62860-frequency-issues

器件型号:TPS62860
主题中讨论的其他器件:TPS62130

您好、

我发现 TPS628600 TPS628610的频率 存在如下所示的问题。

(1) TPS628600YCH 数据表显示频率为1、5MHz。 但在我的应用中、我发现频率约为4MHz。 这会影响效率。 为什么?

(2) TPS628610YCH 在低占空比运行时使用较低的频率(例如5.5V~0.4V)。 也会带来更高的效率。 为什么?

谢谢。

明汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minghan:

    感谢您使用 E2E、

    (1) TPS628600YCH 数据表显示频率为1、5MHz。 但在我的应用中、我发现频率约为4MHz。 这会影响效率。 为什么?

    您能否检查器件标识以确认您使用的是 TPS628600还是 TPS628610 ?

    [报价 userid="575306" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331591/tps62860-frequency-issues "](2) TPS628610YCH 在低功耗运行时使用较低的频率(例如5.5V~0.4V)。 也会带来更高的效率。 为什么?

    它是一款 DCS 控制器件、开关随占空比和负载电流而变化。  了解 DCS-Control (TM)拓扑中的频率变化

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    对于问题(1)、我将再次检查正在评估的 IC。

    对于问题(2)、我已了解较高占空比下频率会降低。 (VIN=5V、Vout=4V 等) 但为什么  TPS628610YCH 使用 在较低占空比下运行时降低频率(例如5.5V~0.4V)?

    感谢您的回复!

    明汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minghan:

    关于问题(2),我了解到在较高的负荷下频率会降低。 (VIN=5V、Vout=4V 等) 但为什么  TPS628610YCH 使用 在较低占空比下运行时降低频率(例如5.5V~0.4V)? [/报价]

    在非常低的占空比下、这是由于在器件内部设置了最短导通时间、如应用手册中所述。

    "输出电压较低时会出现低占空比、例如1V 和1.8V。相对较高的12V 输入电压要求占空比有时小于10%。 相对于所需的400ns 周期、这要求导通时间接近甚至低于40ns。 如此短的导通时间对于任何转换器来说都难以实现、或者由于绝对最短导通时间、实际上是不可能实现的。 TPS62130数据表注意到在这些情况下发生的典型值为80ns 的绝对最短导通时间。 这是低占空比下频率变化的主要来源。 如前所述、向小导通时间添加的固定传播延迟是另一个变化来源。 图4显示了1.8V 输出电压下的测量数据

    图4b 中的2.5MHz 曲线清楚地显示了80ns 范围内的最短导通时间。 这会设置可实现开关频率的上限。 1.25MHz 曲线显示了与图2a 和3a 类似的良好频率变化。 由于此1.8V 输出的导通时间更短、因此与较高的输出电压相比、固定传播延迟会导致更剧烈的向下频移、从而导致较低的频率。"

    谢谢。此致、

    Moheddin。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Moheddin。  感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上图显示了 Vout=0.4V Vin=2.5V 4MHz (设置为 TPS628610) 2.917MHz (待测实频率)。

    这是我的系统中的一个重要应用。 接通时间显示为80ns。 但在我们的评估下、最短导通时间仅为40ns。 看来最小导通时间没有被触发。  为什么  TPS628610YCH 使用  在较低占空比下运行时频率较低(例如2.5V~0.4V)?

    感谢您的回复!

    明汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minghan:

    准时显示为80ns

    此值是不同转换器(TPS62130)中的值、也在应用手册中 将其作为示例-了解 DCS-Control (TM)拓扑中的频率变化

    为什么  TPS628610YCH 使用  在较低占空比下运行时频率较低(如2.5V~0.4V)?

    在非常低的占空比下、迟滞转换器  

    我们有一个自适应导通计时器、可将开关频率限制在相对固定值。 因此、对于某些占空比(例如30%-70%)、频率将受开启计时器的限制并保持准恒定。 在该占空比范围之外、您将拥有磁滞转换器的特性。 我希望这对您有所帮助。

    谢谢。此致、

    Moheddin。