This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480:配置/使用 LM61480或 LM70880作为恒流源

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM70880, LM61480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331946/lm61480-configuring-using-lm61480-or-lm70880-as-a-constant-current-source

器件型号:LM61480
主题中讨论的其他器件:LM70880

您好!

我希望开发一个可变恒流源、用于测量电感绕组的电阻。 电流必须可在0.5A 到10Adc 范围内以最大 输出电压能力为20Vdc、稍后该值会升高到50Vdc。
列出的两个简短部件是 LM61480 (20V)或 LM70880 (50V)。

我知道、可以使用一个附加信号通过另一个电阻器或使用环路中的运算放大器进入 FB 引脚上的较低电阻器来控制直流/直流转换器的 Vout。 我的理解是、此方案本质上需要一个外部 ADC/uC 来监控电流并根据需要控制 Vout。

1.是否有任何方法可以在没有外部 ADC/UC 环路的情况下实施 CC?

2.最好在6A 左右操作两个器件,这需要两个5-6A CC 源并联才能提供完整的10A 输出。 是否可以并联?
   如果无法并行运行、请转至建议用于生成10A 的替代方案。

此致、
Tanmy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、

    有关 CC 环路、请参阅下面的文章链接。此功能具有一个可配置为电流稳压器的电流监视器引脚。   

    如何设计简单的恒流/恒压降压转换器(TI.com)

    您可以对10A 电流源使用单个控制器。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢链接。 将详细查看并根据查询情况恢复。

    谢谢。
    Tanmy.