This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:充电 MOSFET 不'不能转换

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330208/bq77915-charge-mosfet-doesn-t-turn

器件型号:BQ77915

您好!
在我的项目中、我使用了两个 BQ7791500 6S 锂聚合物电池 BMS (每个 BQ7791500上3节)。

在测试过程中、我发现 BMS 存在异常行为。

当电池电压低于23.8V 并将 PRES 引脚置为高电平时、充电和放电 MOSFET 会导通、我可以对电池进行充电和放电、一切正常。

当电池电压高于23.8V 并将 PRES 引脚置为高电平时、只有放电 MOSFET 会开启、而充电 MOSFET 会保持关断状态:在这种情况下、我可以对电池放电、但会中断充电。 如果我以大于1.2A 的电流对电池放电、充电 MOSFET 将开启(此行为正常、如数据表中所述)、并且如果我降低放电电流以便为电池充电、它也会保持开启状态。 一旦将 PRES 引脚再次悬空并变为高电平(4.5s 后、使 MOSFET 完全关断)、便具有相同的条件:放电 MOSFET 导通、而充电 MOSFET 保持关断状态。

我测量电芯电压、找不到任何问题(OV、UV、不平衡电芯)、而且温度读数也正确。

你有什么建议吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    可能是器件由于开启期间的瞬态而触发了 OV、然后电芯电压不会降至迟滞阈值以下、因此 OVP 仍然存在。

    放电电流可能发生的情况是、体二极管保护会重新导通 FET、在放电期间电芯电压也可能降至迟滞阈值以下。

    如果您尚未测量器件引脚上的电池电压、则应 更准确地了解器件看到的电压。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、感谢您的回复。

    我测量了电芯电压、存在任何过压甚至不平衡的电芯。

    在开启期间、我也使用示波器进行测量、但不存在尖峰或过压。

    此外、我测试了4个电池组、每个电池组上的行为相同。

    有什么建议吗?

    感谢您的支持、此致、

    斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    这是我在数据表的第9.3.2.1节中找到的信息:

    进入和退出休眠模式将视为一次复位、并会导致器件进入 OV 故障状态、直到所有电芯降至迟滞阈值以下(在您的情况下为4V)。

    下面是讨论相同内容的旧线程: (+) BQ77915:错误地禁用了 chg 驱动器输出? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    感谢您的回复和指向另一个主题的链接。

    斯特凡诺