This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62877-Q1:替代建议

Guru**** 2539050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332928/tps62877-q1-alternate-suggestion

器件型号:TPS62877-Q1

大家好、

我正在为我的新设计寻找降压稳压器、对于10A 至30A 电流、我要求输入电压为3.3伏、最低电压为0.6伏。

在探索 TPS6287-Q1器件的同时、该器件适用于所有输入和输出电压、但该器件是汽车级、是否有非汽车级的替代产品?

此外、我将不会对该器件使用 SCL/sda、这样可以吗?

谢谢。此致、

巴尔基斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Balkis,

    目前没有单个器件非汽车解决方案来提供30A 输出电流。

    不过、您可以探索在 堆叠中使用两个 TPS62873 15A 器件的选项。 这会增加解决方案尺寸、但也带来了器件温度降低等优势。

    有关详细信息、请参阅数据表(第9.3.17节)以及本应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slvafh4/slvafh4.pdf

    关于 I2C 引脚的第二个问题:

    如果您不打算使用 I2C 接口、请将 SDA 和 SCL 引脚连接到 GND。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    维尔纳