您好、TI 团队:
我即将使用:BQ76942、通信接口:I2C、REG1 LDO 默认值:禁用。
不打算使用内部 LDO、REG1和 REG2。 在完全自主模式下运行 BQ76942、无需外部 MCU。
REGIN 和 BREG 连接到 VSS。
REG1:悬空
REG2:悬空。
校准和 OTP 编程将通过使用外部设备来完成。 I2C 的上拉电阻将置于
外部设备。 附加了简化的方框图。
将在校准和 OTP 编程后组装电池。
问题1:是否可以根据随附的方框图通信 BQ76942? 猜测 REG18用于内部逻辑。
问题2:完成校准和 OTP 编程后、SDA 和 SCL 上的上拉电阻器保持悬空状态吗?
问题2.1:如果悬空是不可以的、由于无法上拉至 REG1、应该如何处理 SDA 和 SCL?
此致、
安德烈
亚斯