This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54383:TPS54383

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54383, TPS62442
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331825/tps54383-tps54383

器件型号:TPS54383
主题中讨论的其他器件: TPS62442

您好、TI 团队:

我正在寻找双路同步降压稳压器作为  SY8024的替代产品、生产数量为1K。

 作为替代方案找到 TPS54383、但其尺寸很大(寻找3x3mm 或与其相近)。

您能否为  SY8024提供替代解决方案。

请尽快回复我们。

此致、

代维普里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devipriya:

    您可以检查 TPS62442是否符合您的要求吗?  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62442.pdf

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的推荐。 您能否为我们推荐最大尺寸为3x3mm 的双路降压稳压器3A 和2A/3A。

    或者您建议我们采用3A 和1A。

    期待您的回复。

    谢谢。

    此致、

    代维普里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devipriya:

    没有更高电流的双路降压转换器。 两个单轨器件是否适合您的应用? TPS628303A  采用1x2mm QFN 封装。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps628303.pdf

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我们计划使用 TPS62442RQRR。 是否可以共享1200qty、MOQ 和交货周期的报价。

    我们正在寻找立即购买的产品。

    此致、

    代维普里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devipriya:

    您可以在 https://www.ti.com/product/TPS62442/part-details/TPS62442RQRR?网站上订购该材料

    有一个~84K 器件的库存、因此可以立即发货。

    1KU 的价格是0.8美元

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    对于 TPS62442RQRR、Vin=3.9V、Vout1=1.1V/3A 且 Vout2=3.3V/1A。

    我是否可以使用此电感器值0.68uF SRP0320-R68K。 请确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devipriya:

    是的、您可以将  SRP0320-R68K 与 TPS62442RQRR 一起使用。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我在 webench 中遇到此错误。 可以麻烦您了吗? 帮助我解决这个问题。

    此致、

    代维普里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devipriya:

    WEBENCH 似乎有问题。 WEBENCH 团队正在进行研究。

    您所处的运行条件是有效条件、器件应该正常运行。

    我已在下面添加了1.2V 和3.3V 输出的实验室效率数据。 我们没有1.1V 的数据。 仅测量了1V 和1.2V 输出的数据。

    VIN = 3.9V、VOUT = 1.2V、FPWM

    VIN=3.9V、VOUT =3.3V、FPWM

    您是否还在寻找任何其他特定数据?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、varun:

    感谢您的快速实验! 只是为了通知您、我们在 webench 工具中仍然遇到问题。

    我们计划改变

    CFF1、CFF2至20pF

    电感器至680nH

    Cout1、Cout2=2x20uF。

    TI 建议为 CFF 使用10pF、如下图所示。 您能否确认 CFF 值变化会造成任何影响。  

    此致、

    代维普里亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devipriya:

    Webench 错误需要几天时间才能修复。 我会告诉你什么时候修复。

    使用您列出的无源器件(包括  20pF CFF)应该没有问题。

    此致、

    瓦伦