This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3549:上电序列

Guru**** 2633055 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332823/lm3549-power-up-sequence

器件型号:LM3549

大家好、  

以下是有关 LM3549的几个问题、

1.为了进行亮度控制、如果仅使用 I2C 寄存器、那么 PWM 引脚可以悬空吗? 此时我们可以忽略 PWM 输入信号、对吧?  

2. VDD、EN、R/G/B_EN 之间是否有电源序列要求?  

谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    由于器件有点旧、您能否告诉我您的应用信息? 如果您只想使用 I2C 接口来控制输出、我们还有其他比 LM3549具有更好工艺和更好性能的新器件。 如果您不介意、请告诉我您的应用要求、我可以为您提供最佳的解决方案。 与 LM3549相比、我认为 LP5811 是更好的选择。

    如有问题、请参考以下评论:

    1.为了进行亮度控制、如果仅使用 I2C 寄存器、那么 PWM 引脚可以悬空吗? 此时我们可以忽略 PWM 输入信号、对吧?  

    [Jared]:是的。

    VDD、EN、R/G/B_EN 之间是否有电源序列要求?  

    [Jared ]:由于设备有点旧、我不确定电源顺序、但我认为按照 VDD、EN、R/G/B_EN 的顺序应该可以。

    BR、Jared