This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861T:短路检测

Guru**** 2637735 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5861T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332580/lp5861t-short-detection

器件型号:LP5861T

您好、团队成员:

我对短路检测功能有一些问题。

  1. 在其中一个 CSx 通道上检测到短路后、它是否会禁用电流阱? 还是只是设置 GLOBAL_LSD 寄存器= 1而不执行任何操作?
  2. 什么是 LSD 拆卸功能? 在数据表中、显示将关闭重影功能。 检测到 LED 短路时、它是否会禁用电流接收器?
  3. 有没有任何方法可以禁用 LED 短路或开路检测?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    有关您的问题、请参阅以下评论:

    其中一个 CSx 通道上检测到短路后、它会禁用电流吸收器吗? 还是只是设置 GLOBAL_LSD 寄存器= 1而不执行任何操作?

    [Jared]:否、它不会禁用电流阱。 如您所说、它仅设置 LSD 标志而不执行任何操作。

    2.什么是 LSD 删除功能? 在数据表中、显示将会关闭重影功能。 检测到 LED 短路时、它是否会禁用电流接收器?

    [Jared ]: 如数据表所示、移除 LSD 仅会关闭颠倒重影的功能。

    是否可以通过任何方法禁用 LED 短路或开路检测?

    [Jared ]:很抱歉、LP5861T 似乎无法禁用 LSD 和 LOD 检测。

    您能告诉我您的申请是否有任何冲突吗?

    BR、Jared