This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:有关偏置和内部 VCC 稳压器效率的问题

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551, LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331996/lm51551-q1-question-about-bias-and-internal-vcc-regulator-efficiency

器件型号:LM51551-Q1
主题中讨论的其他器件:LM51551LM5155

您好专家

 我看到了数据表中的 VCC 引脚功能—"内部 VCC 稳压器的输出和 MOSFET 驱动器的电源电压输入。 连接
从该引脚到 PGND 的陶瓷旁路电容器。"。

从 LM51551方框图来看、它似乎 VCC 只是为栅极前置驱动器供电。

对于该架构、我有一些问题。

Q1:如果 BIAS 连接到高电压、则 VCC  稳压器(LDO)将承受高 电压。  VCC 稳压器的效率如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    如果偏置电压非常高、则当 LDO 电压稳压至固定值时、VCC 上的损耗确实会增加。
    在这种情况下、也可以从外部提供 VCC 电压以减少这些损耗。
    在此、请务必不要超出引脚的绝对最大值。
    另请注意、LM5155有一个从 VCC 到 BIAS 的内部 ESD 二极管、因此如果 Vvcc > Vbias 随时、由于 ESD 二极管正向偏置、器件可能会损坏、并可能会快速断开。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niklas

    如何理解以下词语? 您是说我们可以提供电压源来为 VCC 引脚供电吗?  

    可以从外部提供 VCC 电压以减少这些损耗。

    喜欢以下图片? 这些电路可以减少 LDO  稳压器损耗?

    如何计算 LDO 稳压器损耗?

    如果 Bisa=40V、Vcc=6.85V、那么 LDO 稳压器损耗是(40V-6.85V)* 35mA = 1.16W? 对吗?  它看起来太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    第一个参考文献(图9-5)不专门介绍 LDO 损耗的降低。 在较低的 Vin (Vin 7V-15V)下、损耗相当小。
    第二个参考(图9-7)就是我的意思。 在具有高输入电压(例如>30V)的反激式应用中、VCC 引脚通常由变压器的辅助绕组供电、以避免 LDO 损耗。

    用于计算 LDO 损耗的公式不完全正确。
    电流值来自内部逻辑电源(请参阅关断电流)和为栅极驱动器供电的电流。
    栅极驱动器电流仅在 FET 的栅极电容充电时流动、这在每个开关周期开始时仅需要几纳秒的时间。
    因此、最终功率损耗取决于所选的 FET 和开关频率。

    此致、
    尼克拉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Niklas

    第二个参考(图9-7)是我的意思。 在输入电压较高(例如>30V)的反激式应用中、VCC 引脚通常由变压器的辅助绕组供电以避免 LDO 损耗。

    由于客户使用 SEPIC、因此 AUX 绕组方法可能不同于反激式拓扑。

    栅极驱动器电流仅在 FET 的栅极电容充电时流动、这在每个开关周期开始时仅需要几纳秒。

    我想我知道你的观点! 此内部 LDO 稳压器并不总是正常工作!