This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:连续4A 输出设计

Guru**** 2508105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332386/tps2595-continuous-4a-output-design

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件:TPS2597

大家好、

考虑到差异、我的客户希望使用 TPS259531DSGR 实现4A 连续输出。
我的客户希望使用 Rilm=470Ohm。
但它与建议的运行条件不符。
应该可以吗?
对我的客户来说、487Ohm 电阻很难使用、E24的470Ohm 电阻更适合输送。

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh San:

    这应该没有问题。 我们不针对此值对其进行表征、因此请预计精度会有一些变化。  

    我可以看到客户的应用是4A 连续电流、这非常接近此器件的限制。 它们是否考虑过 TPS2597。 它具有相同的封装尺寸(不同的引脚)、可以处理高达7A 的电流。  

    此致、
    阿鲁什