This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS61099轻负载效率问题

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331694/tps61099-tps61099-light-load-efficiency-issues

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件:TPS61299

e2e.ti.com/.../Duck-3-C.pdf

     最近、我们的客户正在使用这种材料。 当客户使用时、测得的轻负载效率为40%、但规格为75%、请帮助了解配置是否存在问题?

    

    非常感谢!

     此致、

     张亚贝拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella:

    从我的角度来看、原理图没有问题。 您能分享一下自己的测试方式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PDF 是客户的测试方法:
    以上情况不是通过直流/直流、直接3V3电源负载实现的;
    下面是 通过直流/直流转换器 为负载提供1.35V 升压至3V3。

    我是否知道客户的测试方法是否合理?  

                     非常感谢!

                     此致、

                     e2e.ti.com/.../TPS610994-_EE959898CD538899_.pdfArabella Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella:

    请确保输入端没有大电容、因为可能会有通过输入电容的漏电流。 另外、请确保负载电流实际为20uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini!

     输入端没有大型电容器。 平均负载电流低于20uA、峰值电流为4mA。

        非常感谢!

         此致、

         张亚贝拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Arabella,ó n

    我推荐 TPS61299。 请 尝试一下