This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54525:软启动时间

Guru**** 2893240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332857/tps54525-soft-start-time

器件型号:TPS54525

您好、专家:

我的 IPC 客户希望确认 TPS54525软启动电容器的调整范围(最小值和最大值)、如果超过指定值、这是否会对 IC 产生影响?

目前、他们正在考虑在设计中从8.2nF 变为4.7nF 或2.2nF。

谢谢你。

达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    如果客户选择4.7nF、则软启动时间为0.65ms。 当电容为8.2nF 时、软启动时间将为1.15ms。 您知道他们想要缩短 SS 时间的原因吗?

    实际上 SS 时间将对 浪涌电流产生影响。 请根据以下公式:

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    因为 Apacer SSD 请求电压上升时间不能超过1毫秒。

    谢谢你。

    达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    明白了、谢谢。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    根据我的理解、可以将软启动时间限制在1ms 以下、但客户需要评估浪涌电流是否处于过流范围内以及浪涌电流引起的输入电压降是否可接受。 我对吗?  

    谢谢你。

    达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、回答正确。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    非常感谢!

    达伦