This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700EVM:LM74700EVM

Guru**** 2511005 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700EVM, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330155/lm74700evm-lm74700evm

器件型号:LM74700EVM
主题中讨论的其他器件: LM74700-Q1

您好!

我们在应用中测试了 LM74700EVM、输入电压范围为0V 至15V、负载电流范围为0A 至4A、并且运行正常。


我们将开始设计电路板、但我们希望避免使用 DMT6007LFG 增加 BOM、这是 LM74700EVM 中使用的 MOSFET。

我们的电路板上已经有另一个 MOSFET N、使用相同的器件型号会很好、但在规格方面存在一些差异。

DMT6007LFG
VGS (th):0.8V 至2V
Rdson:6.5至8.5m Ω@ Vgs=4.5V、ID=15A


BOM 中的 MOSFET
VGS (th):1.2至2.8V
Rdson:18至22m Ω@ Vgs=4.5V、Id=7A

在 Vgs (th)略有不同且 Rdson 高得多的情况下、电路性能的主要变化是什么?

此致

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    如果选择了建议的 RDS_ON、则控制器通常在(Vth 至完全增强区域)的 VGS 范围内运行。 在您的情况下、由于 RDS_ON 为高电平、大多数情况下将处于完全传导模式。 尽管在非常低的电流下会说100mA、或者直到未达到 RDS_ON 时、控制器都将处于稳压模式。

    这不会改变您的电路的功能。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven Dhir:

    感谢您的快速响应。

    我们会在电路中使用多个 LM74700、均具有理想的二极管功能。

    但是、我们曾考虑将其中一个引脚用作电源开关、也就是说、EN 引脚通过机械开关激活、从而激活系统能量。 在这种情况下、我们将具有双重功能、即作为电源开关、也作为理想的二极管。
    因此、可以由 N 型 MOSFET 来执行功率散热功能、因为我们在包含2个 MOSFET 的封装中提供了一个空闲散热器。

    这个概念是否实用、还是缺少了一些东西?

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven Dhir:

    与此同时、我们在手册中找到了答案、因此我们得出结论:LM74700不能用作电源开关。

    当 LM74700-Q1处于关断模式时、流经外部 MOSFET 的正向电流不会中断、而是通过
    体二极管。

    我们必须保持当前的解决方案。

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    如果您需要理想的二极管和开关行为、可以考虑我们的器件、例如 LM748XX 系列或 LM749XX 系列、可驱动背对背 FET。 一个 FET 将充当二极管、另一个将充当阻断 FET。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shiven Dhir:

    感谢您的回答。

    我们正在对 LM74700EVM 电路板进行一些测试。

    如果在移除 C3 (220uF)后、我们向 Vout 输出施加反极性为15V 的电压、应该会发生什么情况?
    在此测试中、Vin 输入端将没有电压。

    此致  

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    输出端-15V 应该没有问题。 阳极将跟随阴极、因为体二极管将导通。 我能否知道输出变为负值的用例?

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:


    如果我理解正确、只要体二极管支持该电流、LM74700在-15V 的输出电压下便不会出现任何情况。

    会发生什么情况吗?

    我们已经完成了测试、我们要继续进行 PCB 设计、我们有一个重要的问题。


    PCB 上的两个 LM74700是彼此非常接近的、由于我们已在 BOM 中使用双 MOSFET、因此我们将对两个 LM74700使用相同的器件型号。  换句话说、两个 LM74700和一个双路 MOSFET。

    事实证明、我们无法遵循数据表中建议的 PCB 布局、因此问题是遵循该布局有多重要?

    在我所描述的情况下、您有什么建议?

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    只要输入未通电、LM74700可在输出端承受负电压。 如果阳极为正极、阴极为负极、IC 可能会损坏。

    热阻抗布局只是一项建议。 这不是一条遵循它的规则。 您也可以设计您自己的布局。 不过您可以遵循上述要点并在布局中实施。  

    此致、

    S·迪尔