请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC25660 大家好!
我的一个客户正在寻找 具有 PFC 功能的 LLC 控制器器件。
他们希望像以下电源那样构建。
VIN:84V ~ 264V -> PFC -> 500V -> LLC -> 30V ~ 60V (总输出功率为1kW)。
目前他们有以下问题。
请你给我答复吗?
问题1:
如果您有任何符合其要求的 PFC/LLC 组合器件、您能告诉我吗?
问题2.
如果您对问题1的回答是"否"、您能否 告诉我适合 PFC 和 LLC 分离器件的要求?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。