This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:当快速插入几次时、输出将降至零。

Guru**** 2532100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331117/tps2121-when-fast-plug-in-a-few-times-then-output-will-drop-to-zero

器件型号:TPS2121

大家好、

客户测试 TPS2121EVM。  VIN1= V52 IN2=5v。当快速插入几次后,输出将降至零。

不是每次都这样。 卸载负载将正常工作。 您能告诉我一些设置是否错误吗?

CH1:输出

CH2:IN1 (12V)

通道3:PRI

通道4:CP2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    客户连接了多大的输出电容-它们连接了 J17、J18还是 J19? 如果没有、他们能否连接其中一个、看看它们是否仍然遇到相同的问题?

    另外、您是否有可以分享的原理图?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    它们连接所有输出电容 。 高速率会出现这个问题。 甚至始终会有1A~2A 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    在您发送的原始波形上、似乎当拔出 IN1时、输出在很短的时间内降至0V。  我很感谢客户对齐了 VOUT 和 IN1、但您能不能让他们这次以更低的时间刻度重新获取波形(无论时间刻度捕获的是整个切换周期、从切换之前到输出电压在切换后稳定后) 并在 IN1和 VOUT 之间存在偏移、这样我们就可以看看 VOUT 是否会在每个热插拔周期变为0V? 我正在寻找两个波形:一个是拔下 IN1、然后器件像前面几个插头一样直接切换到 IN2、另一个是拔下 IN1、之后输出保持在0V。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    但我认为 IN1插入、那么 Vo 降至零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我怀疑在插入和拔下 IN1后其电压下降到0V、请参阅下图中的黄色迹线。

    我认为、以上所述更精细时间刻度的波形可以更好地反映此处的问题。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    明白了。

    您是否希望使用更小量的时间刻度来观察波形而不会重叠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是的、请在 VIN1和 VOUT 之间设置较小的时间标度和一些垂直偏移、这样会很有帮助。

    谢谢。

    帕特里克