This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:在输入电压低于4.5V 时使用

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332577/tps1663-use-with-input-voltage-below-4-5v

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件: TPS1641

我们需要使用电子保险丝来保护最大电流为1A 且电压介于0V 和30V 之间的电力线。 数据表中给出的 TPS1663的最小输入电压为4.5V。
是否可以在 P_IN 为其供电、例如在 IN 上分别提供12V 电源? 或者、您能否推荐替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS1663 IN 和引脚应始终短接。 请查看 TPS1641器件。 它具有单独的输入和电源引脚。  

    此致

    G·库纳尔