This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:dV/dT CINT

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332162/tps25924-dv-dt-cint

器件型号:TPS25924

大家好!

我有关于 TPS259241的问题。

CINT 的电容通常为70pF。


请告诉我 CINT 的最大值和最小值。
或者、该值的最大变化百分比是多少?

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡山、

    今天、我将忙于一些基准实验。 我会尝试由爆炸物处理署作答,但请在明日作出答复。  

    很抱歉耽误你的时间。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishiwata San、

    该电容值没有表征、因此很难提供最小值/最大值范围。 对客户非常重要。

    他们是否希望此数据找到预定压摆率的范围(即无外部 dVdT 电容外壳)?

    这可以使用为 dVdT 电容开路提供的斜升时间来计算。 对于0V 至11.7V 电压、需要0.7ms 至1.3ms。 因此、默认压摆率应约为9至16.71V/ms。 它将非常接近11.5V/ms、并且变化将会小得多。 我们使用包含大量缓冲器/裕度的数据来计算该值。

    我希望这对您有所帮助。 如果您正在搜索此内容或其他内容、请通知我。

    此致、
    阿鲁什