This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:RS 值

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332512/lm5069-rs-value

器件型号:LM5069

团队好,

数据表中提到的 Rs 应低于100m Ω 以实现正常操作,原因是什么?谢谢

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    对感测电阻的限制来自以下条件。

    使用更高的感应电阻将使系统在前所未有的瞬态条件下容易违反 VIN 来感应差分电压额定值。