This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409EVAL:关于 LM3409的原理图设计、存在5V 输出相关问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332305/lm3409eval-about-the-schematic-design-of-lm3409-output-5v-related-issues

器件型号:LM3409EVAL
主题中讨论的其他器件:LM3409

对于 LM3409的原理图设计、例如 PDF 文档设计、如果输入为24V、输出为5V、应该如何设计相应的参数? 是否需要配置 VTURN-ON?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songhao:

    • 请首先设置您的设计规格-如输入电压、输出电压、频率、ILED 等、然后按照此应用手册中的设计步骤操作。
    • VTURN-ON 取决于您的应用程序,您可以对其进行相应的更改。

    非常感谢!

    Br、

    海利。