This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563208:TPS563208应用问题

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332597/tps563208-tps563208-application-question

器件型号:TPS563208

大家好、

我们是否推荐使用 C4以及我们是否有建议的范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    在大多数情况下、不需要 C4。 仅当客户对交叉频率的要求很高时、才可以使用10~100pF。

    此致、

    石屏市