This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872EVM:输出电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892-Q1, TPS552892, TPS552872-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326370/tps552872evm-output-current

器件型号:TPS552872EVM
主题中讨论的其他器件:TPS552892TPS552872-Q1、TPS552892-Q1

尊敬的团队:

EVM 用户指南在表1-2中提到了最大输出电流、如下所示。
Q1:限制此输出电流的因素是什么? 我认为这款 IC 能够提供高达4A 的电流。
Q2:要获得更高的电流、应该更换 EVM 上的哪个元件、从哪个值?

问题3:我们有 TPS552892计算工具
其 C3采用电解电容器、但客户希望使用陶瓷电容器。  
我们如何将其输入到计算表中? 是否仅使用陶瓷电容器的电容?

此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    感谢您的联系。

    我可以知道这里的客户和应用是什么吗?

    Q1:为了计算最大输出电流、在升压模式下、最大输出受最小平均电感器电流限制3.3A 的限制。 例如、在6V 输入至12V 输出电压下、假设 eff =0.95、最大输出电流将约为6V * 3.3A * 0.95/ 12V = 1.57A。 在降压模式下、最大输出电流等于最小平均电感器电流限制3.3A。

    Q2:对于 TPS552872-Q1无法承受的更高电流、建议选择具有更高电流限制的 P2P TPS552892-Q1。

    Q3:您可以在 C2处设置陶瓷电容器的有效电容、并为 C3设置非常小的值(如1nF)。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!  

    让我重新打开该主题。

    Q3:我们应该为 C3的 ESP 输入什么值? 0欧姆可以吗?

    Q4:我们在数据表上仅提供了 I_LIM_AVG 的值、条件为[8Vin、20Vout、400rk Hz_Fsw、5.2Vcc]。  
    如果我们更改该值、例如使用2MHz、该值是否会被更改?

    谢谢!
    北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    请在下面查看我的回复。

    Q3:很抱歉回复延迟、如果输出侧没有电解电容、可以在'C3"和'C3"的行上放入较小值、例如0.1uF、1mohm。

    Q4:电流限制值不会随开关频率而变化。

    BRS、

    布莱斯