This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:LP5810与 LP5812?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5810, LP5812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332728/lp5810-lp5810-vs-lp5812

器件型号:LP5810
主题中讨论的其他器件: LP5812

团队、

-10和-12之间的区别是什么? 它们看起来非常相似(相同的寄存器集、相同的引脚排列)。

您能告诉我区别吗?

谢谢!

卡梅伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    LP5812和 LP5810的主要区别在于、LP5812采用了时间交叉多路复用(TCM)方案、最多可支持具有4个通道的12个 LED、但 LP5810没有、它只能支持具有4个通道的4个 LED。 请参阅以下 LP5812和 LP5810的原理图。

    BR、Jared