This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100-Q1:在施加两个5V 电压源时导通 MOSFET 出现问题

Guru**** 2530530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100, LM66100-Q1, LM66200, TPS2116, TPS2115A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331625/lm66100-q1-issue-in-turn-on-mosfet-when-i-apply-two-5v-voltage-source

器件型号:LM66100-Q1
主题中讨论的其他器件:LM66100LM66200TPS2116

您好!

我发布的主题是有关 LM66100元件的使用。

在我的设计中、我有两个5V 电压源(Vin1、Vin2)、通过双理想二极管 ORing 配置为输出连接的器件(RL)供电(请参阅数据表9.2.1)

1)。 如果我施加两个类似的电压源、该电路是否能正常工作。 可以看到、当我在同一电平施加两个电压源时、MOSFET 没有开启。

2).我是否可以通过 Vin2上的电阻分压器将降压电压施加到第一个 IC 的 CE 引脚、如下图所示。

因此、通过这种方法、我可以使热敏电阻 VCE 的导通电压>-250mV、对吧?

这是否可行、或者它是否会以任何其他形式影响电路性能。

等待您的宝贵反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikumar:

    我想澄清一下-您是否已测试此电路并发现在施加类似电压时器件无法导通?

    我看不出电阻分压器有多大帮助...如果有任何问题、即使两个器件具有不同的电压、也能同时导通。 我还想澄清的是、LM66100将一直开启、直到 CE 上升到比 VIN 高35mV 典型值-在这种情况下、它将关闭、因此 VIN 需要比 CE 大250mV 才能再次开启。

    对于运行期间的类似电压、我建议使用 LM66200或更好的 TPS2116、这样可以编程器件将切换到次级的主电池电压。

    您对这些信息有何看法?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    感谢您的答复。  

    我尚未测试此电阻分压器原理图。 但现在我明白了合适的东西。

    在没有电阻器压降器的情况下在 LM66100-Q1上施加两个相似的5V 电压源进行测试时、我们 观察到 输出存在振荡(不稳定)、并且电源前后变化、 则两个元件都是导电的(两个状态引脚都为高电平)、可能是由于上述原因。  

    此外、 LM66200和 TPS2116的替代器件似乎也 未通过汽车认证(AEC-Q100)。

    您能推荐任何具有 automotie 合格认证的替代器件吗、或者是否可以获得 LM66200和 TPS2116的合格证书

    谢谢。

    马尼库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikumar:

    是的、我同意您所描述的是使用两个类似输入电压时的预期行为。

    了解到建议的器件未通过汽车认证-我错过了。 如数据表第10.1.6节所述、可以配置到电源多路复用器中的 TPS2115A-Q1电源多路复用器或2xTPS22953-Q1如何? 这些功能中的任何一种都能正常工作吗?

    谢谢。

    帕特里克