This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:开关频率与计算值不匹配、并且在线路和负载范围内不固定

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330517/lm5164-q1-switching-frequency-does-not-match-with-the-calculated-one-and-is-not-fixed-over-line-and-load-range

器件型号:LM5164-Q1

我开始使用使用 LM5164QDDARQ1的 Webench 降压转换器进行设计。 我更改了一些值以降低整体设计中的零件多样性(请参阅 WebenchDesign 和实现设计)。 当 RRON 为47k Ω 1% 100ppm 时,如果考虑到电阻器1%的容差,我就会期望开关频率为 Vout*2500/RRON = 5*2500/47 = 263.3kHz…268.64kHz。 但是、根据线路和负载条件、我测量了288kHz 到337kHz 之间的频率。 我已经连接了所有测量值(CH1:TP315、CH2:TP320)。 有人知道设计的频率和测量的频率之间为什么存在差异吗?

 e2e.ti.com/.../WBDesign_5F00_LM5164QDDARQ1_5F00_high_5F00_efficiency.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

    我可以想到两种可能性:

    1) 1)如果您在较轻负载条件下运行、则转换器以 DCM 模式运行、因此它取决于负载。  

    2) 2) 这可能是由于注入的纹波造成的。 您能否检查3类公式以确保所有值都符合限制条件、然后再次检查?

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的答复。

    1) 1)如果它在 DCM 模式下运行、开关节点电压(CH1)看起来不像这样、但由于 IC 特有一个二极管仿真、它会在电流达到零时有一些振铃。 我假设它始终以 CCM 运行。 我的计算还可在所有运行条件下实现 CCM 运行。

    2)纹波注入 网络的所有值均符合限制条件。 此外、测量(CH2)证实了良好的纹波注入网络设计。

    此致、

    安托万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

    抱歉、 您所连接的波形没有仔细观察、没错、该器件始终在 CCM 下运行。  

    通过与团队讨论、您似乎可以看到导通时间和关断时间发生器可能出现+/-20%的偏差(或多或少)、因为内部电容器可能也会具有一定范围的容差。 如果这是很大的问题、最好选择具有更严格频率范围的峰值电流模式器件。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    好! 我能不能只在数据表(等式13)中的值2500上添加20%的公差来计算我的预期频率范围?

    我发现这很奇怪、因为频率不仅超出容差、还会根据运行点扩展。

    谢谢。

    安托万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

    是的、应该可以。  

    谢谢。

    理查德