This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电池单元充满电后、从休眠模式恢复时出现问题。

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332431/bq77915-a-problem-when-resuming-from-hibernate-mode-when-the-battery-cells-are-fully-charged

器件型号:BQ77915

您好!


我使用的是 BQ7791500PW。 电池单元充满电后、从休眠模式恢复时出现问题。

当+PACK 和-PACK 连接到充电器时、PRES 电路由+PACK 完成。

BQ24610RGET 上的充电器会将电池充电至16.4V 的电压。

如果电池组未与充电器断开连接、则一切工作正常。 充电和放电晶体管打开。

但是、如果您将电池组与充电器断开(断开连接时、它会进入休眠 模式) 、然后将其连接(退出休眠模式)、则充电晶体管会关闭。

我检查了所有电池上的电压、它们都没有超过4.1V。
我还尝试使用切换开关将 Pack 设置为休眠模式、将 PRES 与+Pack 分离。 在这种情况下、+PACK 和-PACK 电路仍与充电器连接。

然后、I PRES 短接至+Pack。 在 BQ7791500PW 退出休眠模式后、充电晶体管 VT6保持闭合状态、充电器不会"看到" PACK。

我猜测出现 OV 错误、但无法弄清为什么。