This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14010A:LMR14010A 输出电压下降问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332246/lmr14010a-lmr14010a-output-voltage-drooping-issue

器件型号:LMR14010A

您好、先生!

我们正在使用 LMR14010A 转换器设计12V/1A。

我们最近测试了 LMR14010A、发现它无法驱动高达1A 的电流。 (?)
我注意到、当输出电流驱动到高达~0.8A 时、其输出电压开始下降。

请您对这个问题发表一些评论。

此致、

孙思坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SG、  

    感谢您使用我们的产品。  您能提供更多信息吗?  您的后置输出电压还是输入电压中的"12V"? 我需要知道您的输入和输出电压。  此外、您能否分享您的原理图和电感器数据表?   

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    我的原理图几乎与 TI 标准应用原理图相同。 VIN=20V、Vout=12V、振荡二极管 I 使用的额定电流为1A。

    Henry 让我将二极管更改为2A 额定器件、但这个问题现在已经解决了。 谢谢你。

    此致、

    SG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guan、您好!

    感谢您的更新、很高兴听到。 您是说您的问题现在已经解决了吗? 如果可以、我们现在可以关闭该主题帖、也可以通过添加新帖子或在新主题帖中重新打开该主题帖。

    谢谢。

    友好