This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54406:过载电流点

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332451/lmr54406-overload-current-point

器件型号:LMR54406

您好的专家

对于 LMR54406、我们注意到 ISC 非常高、典型值为1.1A。 如果我们在12V 至5V 的应用中使用此器件并使用15uH 电感器、LMR54406仍可在1A 负载和无 OCP 条件下工作。 它将过热并最终使用 OTP 关闭。

它会给客户带来麻烦、因为它可能会对该器件周围的材料造成热损坏。

我建议使用更大的电容器将电感减小到6.8 μ H、甚至4.7 uH、以保证 Vout 纹波。 这可能起作用、因为 IL 纹波更大、并且可能会在大约0.8A 时触发 OCP。 您同意这一点吗? 或者、您有任何见解吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaofeng:

    感谢您发送编修。  您谈论的是客户已经发现的一个真正问题、还是只是担心可能发生想象中的问题?  请注意、引入 ISC 阈值是为了保护 IC 在输出短路下运行、并且想象的热损坏似乎是一个过热问题。  请注意、电路会在短路条件下进入断续模式以冷却。  

    由于环路补偿在内部是固定的、将电感器减小到远小于 建议值(例如、9或表8-1)可能会导致不稳定。  

    谢谢。

    友好