This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:DESAT

Guru**** 2521260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331936/ucc21750-q1-desat

器件型号:UCC21750-Q1
您好! 


我想问一下、是否有必要在 UCC21750-Q1芯片 DESAT 引脚的外部检测电路中添加 D1和 D2保护二极管? 如有必要、是否可以使用稳压器管更换 D1? "调整电阻器 R1"或"添加 D4电压稳压器管"来调整去饱和触发阈值、您还建议使用哪一种?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao Wang:

    是的、建议规划肖特基二极管以实现更快的 ve 瞬态保护(D2)、并规划 D1以使 DESAT 引脚不超过 VDD 引脚电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sasikala  

    如有必要、是否可以使用稳压器管更换 D1? "调整电阻器 R1"或"添加 D4电压稳压器管"来调整去饱和触发阈值、您还建议使用哪一种?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    我们还没有对稳压器管(VRT)进行足够的研究。  我想了解使用 VRT 而不是 D1 /D4二极管的原因?

    由于电源模块中的 dv/dt 较高、DESAT 电路非常敏感。  为了适当地检测 SC 事件、最好在规划 VRT 解决方案之前做一些仿真研究。

    谢谢

    萨西