您好!
我希望了解 TI 是否有关于反馈端子电压随着器件的老化而变化的任何信息。 目前、由于我们对该参数在任务执行期间如何变化的估算、我们最坏情况分析未能成功完成。
如果有一些关于每年(或任何其他单位的时间)最差情况反馈终端变化的信息、或者甚至一些实际器件中的测试数据或其他项目中的数据(如果这些数据是可共享的)、将受到欢迎。 在几年的时间里、我们或许能够利用此处的一些数据来估算电压值、并对设计更加有信心。
谢谢。
布兰登
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我希望了解 TI 是否有关于反馈端子电压随着器件的老化而变化的任何信息。 目前、由于我们对该参数在任务执行期间如何变化的估算、我们最坏情况分析未能成功完成。
如果有一些关于每年(或任何其他单位的时间)最差情况反馈终端变化的信息、或者甚至一些实际器件中的测试数据或其他项目中的数据(如果这些数据是可共享的)、将受到欢迎。 在几年的时间里、我们或许能够利用此处的一些数据来估算电压值、并对设计更加有信心。
谢谢。
布兰登
Sarah、您好!
对于最坏的 FB 电压、其初始容差为+/- 0.011V。
寿命末期贡献电压为- 0.03653V 和+0.03788V。我看到我们的部件专家的注释、他们假设在1000小时、125°C 测试时、误差为1%。 因此至少估算了一部分、并通过一些较短的测试进行了外推、他们假设会线性降级。 作为参考、此估算的使用寿命为112个月、最低温度为-35 C、最高温度为80 C、辐射剂量为12krad。
它是初始数据表值和基于我们将在的环境进行外推 的组合。
谢谢。
布兰登
尊敬的 Brandon:
通过查看此器件的 SMD、我可以看到 A 组子组1、2和3下涵盖了反馈引脚电压参数。
这意味着 SMD 中的最小/最大电气端点(与本例中的数据表最小/最大值匹配)也将包括 C 组测试。 因此、如果他们根据1000小时@ 125°C 的 C 组测试定义来计算其任务的老化估算值、则不需要在 QMLV 级器件的最小值/最大值基础上增加额外的寿命终止部分。
我不太清楚您的任务时间/温度曲线是否属于 C 组打算效仿的推断任务曲线范围、因此请随意澄清、并告诉我是否仍需进一步支持。
谢谢。
莎拉