This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:LMR38020

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21542, LMR38020, LM5165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332747/lmr38020-lmr38020

器件型号:LMR38020
主题中讨论的其他器件:UCC21542、、 LM5165

我已经设计了一个使用 LMR38020的辅助电源、用于 LLC 谐振转换器(160kHz 开关频率)的48V 至13V 转换。 LMR38020的13V 输出用于为 LLC 全桥初级 MOSFET 的 UCC21542栅极驱动器供电。  

在开始切换 MOSFET 之前、使用 LMR38020的辅助电源运行良好、但当开始切换 LLC MOSFET 时、LMR38020会烧毁。 LMR38020燃烧的原因可能是什么、如何解决该问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mabonga、您好!

    感谢您使用 TI 解决方案。  您能否分享您的原理图和一些示波器图片以便我更好地理解您的问题?  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您能否将原理图与驱动器电路一起共享?  我想看看降压电路的输出是如何加载的。  另外、请帮助获取示波器图。  我希望看到13V OUT、VIN 和 LLC 开关(FB 开关节点)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将稍后分享详细的原理图(我所在的位置是午夜)。 我刚刚意识到、我使用的输入电容器(Cin 和 Cinx)的额定值为50V、但输入电压为35V 到54V (标称值为48V)。 这可能是烧毁 LMR38020的原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附是示意图

    LMR38020的13V 输出被路由到 mosftets 的栅极驱动器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  13V 输出轨的输出端添加了大量的电容。 还有一个 LM5165反激式晶体管连接到13V 电源轨。 LLC 开始开关时、LM5165的工作条件是什么?

    请帮助获取关键信号示波器图。   

    此致、

    友好