This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:是否可以在 GPCCHEM 上指定电池类型?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100, GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305677/bq34z100-g1-is-it-possible-to-specify-the-battery-type-on-gpcchem

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、BQ34110 GPCCHEM

大家好!

我的客户获得并提交了铅酸蓄电池充电/放电记录、  

但发生了一个错误。

误差是 HR 率高于12 (HR-RATE=17.1519...)

我认为该电池是以锂离子电池命名的。

我是否需要指定电池类型?  

此外、我在哪里可以做?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    不同的电池化学成分采用不同的方法。 随附的文档包含更多信息。

    化学 ID 选择工具(GPC)简易指南(修订版 A)

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的答复。

    我不知道该怎么办才好。"

    我认为以下零部件的变化取决于电池的类型。

    收尾电流是否只会随电池类型而变化?

    如果有其他需要我注意的事项、请告诉我。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    是的、收尾电流和放电速率。 一些电池还需要更长的休息时间。

    如果这样不能解决您的问题、您能否与我共享您的输入数据?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我共享我的客户数据。

    请检查该文件。

    下面是错误报告的文本。

    [报告]

    感谢您关注 TI 的 Gauging Parameter Calculator。
    处理报告时出错。 遇到的具体错误是:

    计算引擎报告了以下错误:
    准确度误差:偏差太大、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否包含建议的格式、单位和测试时间表*错误:请设置正确的 NumCellSeries 存在设置2导致电芯电压> 5V:14.703 *警告:无法检查最大 R 偏差比率、因为放电小时率高于12。 HR Rate = 17.1519367737301 0 *警告:无法检查最大 R 偏差比、因为放电小时率高于12。 HR Rate = 17.1519367737301 *警告:无法检查最大 R 偏差比、因为放电小时率高于12。 心率= 17.1519367737301
    错误:请设置正确的 NumCellSeries Present 设置2导致电芯电压> 5V:14.703


    e2e.ti.com/.../1854.Battery-charge_5F00_discharge-log.zip

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    您能否验证您的所有数据的单位是否正确、以及串联的单元格数量是否正确?

    由于美国节假日、请预计回复会延迟。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我的客户使用了名为 FML12170的2块铅酸电池。

    (FM12170容量为17Ah)

    所以它们将 Numcellseries 设置为2。 该器件是否有问题?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    对于铅酸电池、每节电池的电压为2V、因此例如、对于12V 电池组、电池节数应为6。  

    由于您有两节12V 的串联电池、因此电池节数应该为12。

    我也认为充电速度可能太快。 我会更改电池的数量、并验证您正在以正确的速率充电和放电。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的回答。

    我将尝试将 NumcellSeries 更改为12。

    充电电流为 C/2。

    是否有可能 在 C/3下可靠地获得日志?

    请告诉我确切的充电电流。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    对不起这个错误、我想说的是"我也认为您可能是 放电 太快了。 我会改变电芯的数量、并核实您正以正确的速率充电和放电"。

    我相信铅酸盐是 C/20。 应在电池数据表中指定充电速率。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的解释。

    让我问2个问题。

    1)电池(FML12170)的标称容量为17Ah。

    简体 FMLシリーズ|简体製品情報|简体古河電池株式会社|简体産業用蓄電池(furukawadenchi.co.jp)

    假定 C/20为850mA、该放电电流是否为高电平?

    放电率应该是多少?

    我希望你让我知道,这样我就不必反复获取 Log。

    2) 2)收尾电流是否需要 C/20?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    850mA 为17ah 铅酸电池的良好放电电流。

    否、无需为 C/20。

    实现成功的学习周期(tij.co.jp) - 2.2解释了收尾电流。

    以上文档可能对您有所帮助。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0743.Battery-charge_5F00_discharge-log.zipe2e.ti.com/.../0743.Battery-charge_5F00_discharge-log_2D00_report.zip

    您好、Evan:

    放电电流为850mA、并获得了日志、但误差在3%以内没有 ChemID。

    发送日志数据、配置文件和 GPC 报告。

    如果你能让我知道,我就会接受它。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    我查看了放电曲线、结果看起来不错。 遗憾的是、我们没有与您的电池配置文件匹配的 ChemID 来实现3%或更低的 DOD%误差。

    如果您想将电池运送给我们、我们可以在达拉斯的实验室中为您进行特性描述。 如果您想这么做、请联系您的支持 FAE 或您当地的 TI 办事处。

    另一个选择是切换到 BQ34110。 它与 BQ34z100引脚对引脚兼容、但使用 CEDV 来测量、而不是使用 Impedance Track。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您联系我。

    请稍候、我正在与客户核对。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    很抱歉这么晚才回复。

    我的客户将在 BQ34110上考虑该产品。

    感谢你的帮助。

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    如果我使用误差裕度约为6%的 ChemID、

    在整个学习周期中、误差幅度会降低吗?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    我不建议继续执行超过3%的 DOD%误差。 您的客户将遇到 SOC 错误。 学习周期不会纠正该误差。

    如果6% DOD 误差最符合您的客户从 GPCChem 工具获得的、则我建议为他们的电池购买定制的 ChemID。

    如果需要有关 ChemID 流程的更多信息、请发送电子邮件至我。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我理解您的建议。 但我的客户正在进行试错。

    我的客户尝试写入化学 ID 的 DOD%误差超过6%。

    但我无法编写如下所示的错误代码1721。

    您是否知道此错误代码的原因和含义?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    我相信这个 e2e 主题可以解答您的问题。

    (+) BQ34Z100:ChemID 编程错误-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    如果我的客户将发送电池、

    1) 1)我的客户应将其发送到何处?  您是否有可能告诉我您的地址?

    2) 2)评估需要多长时间?

    是否应该联系 TIJ?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke 您好、

    Evan 目前不在办公室、他明天会回来找您。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    我已经向您发送了一个朋友请求,我们可以用私人信息讨论。

    大约一个月后收到电池。

    此致、

    埃文