This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1875-SP:使用离散组件的外部斜率补偿

Guru**** 2590670 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1875-SP, UC1843B-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331418/uc1875-sp-external-slope-compensation-using-discrete-components

器件型号:UC1875-SP
主题中讨论的其他器件: UC1843B-SP

您好!

在我有关 UC1875-SP 的上一个主题(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292405/uc1875-sp-configuring-slope-and-ramp-pins-for-cmc-with-slope-comp)中、介绍了 需要外部电路来 支持 CMC 斜率补偿。   

为此、我找到了两种方法(UCC3802D 文章):   

(1)  可将斜率 comp 斜坡添加到基准电压(VREF 引脚)
(2) 可将斜率 comp 斜坡添加到电流检测信号(CS+引脚)

对于(2)、我提出了以下方案:

  

斜坡引脚上生成的锯齿信号可驱动 NPN。  通过电阻分压器 R1、R2也会产生斜坡电压,该信号通过电容 C1交流耦合到 CS+引脚。  我想确认 这是正确的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vince、

    您的实现与在 UC1843B-SP 上实现类似。
    请注意、此处生成的斜坡信号需要一个电容器才能形成、而斜坡需要一个电阻器。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的反馈。  随着我开始实施这些更改、我决定进一步研究 UC1875-SP 的功能方框图。  我现在认为我针对外部斜率比较器的执行也许有缺陷。  我最初假设 CS+是 PWM 控制环路的一部分。  但是、我在方框图中看到以下内容:

    我 对数据表的理解是否正确、即 CS+引脚仅用于检查过流?  它看起来不是 PWM 锁存逻辑的一部分、因此向 CS+引脚注入斜率 COMP 斜坡可能不再起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vince、

    CS+用于更正过流事件。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    明白了、感谢确认。  然后、需要将斜率 COMP 斜坡注入 RAMP 引脚(PWM 比较器的输入)。  为此、我已经进行了以下更改、请确认这种新方法是否适合向斜坡引脚注入斜率补偿:



    这是根据 UCC3802D 的斜率补偿方法修改的电路:

    https://www.edn.com/new-slope-compensation-method-stabilizes-switchers/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vince、

    您提供的内容似乎更适合工作。
    我不相信你应该接地斜率,因为可能有电流镜,你会损坏。
    请注意、由于可能产生的斜坡变化很大、您可能会在实际获取正确振幅时遇到问题。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的帮助和反馈、我将在原理图中实施斜率补偿电路。
    至于将斜率引脚接地、这将禁用斜坡发生器、因为我现在将斜坡引脚用作输入:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vince、

    听起来不错!

    谢谢。
    丹尼尔