This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:TI 交流线路欠压保护 IC 器件

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV840, TPS3760, TPS3762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328066/tlv840-ac-line-brown-out-protection-ic-device-from-ti

器件型号:TLV840
主题中讨论的其他器件: TPS3760TPS3762

我要搜索 提供 交流线路欠压保护功能的 TI IC。 该器件将用作监控 IC 以上升复位信号、该信号将用于在交流线路低于典型值190Vac 时禁用交流/直流电源系统、并在输入电压高于启动阈值典型值208Vac 时允许自动重新启动。

我正在考虑在单相二极管桥整流器之后使用 TLV840毫微功耗超低电压监控器 IC。 它将提供从50毫秒到200毫秒的可调复位延时时间。 不过、我正在调查 TI 是否有更合适的元件。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Souleil:  

    感谢您的提问。 TLV840是一款具有可调节复位延时时间的低压监控器。 我想告知您、我们有监控器、可在 VDD 和 SENSE 引脚上实现高达65V 的电压。 我认为 您可能需要查看最新器件之一 TPS3762和/或 TPS3760、因为您可能会找到更多阈值选项。  

    希望这对您有所帮助、如果您需要更多信息、请告诉我。  

    此致、

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的应用程序中、客户要求按照 DO-254提供一种不使用复杂硬件的设计。
    复杂硬件是指复杂的微编码组件、ASICS、FPGA、PLL、微处理器、 类似组件中。
    问题:
    以下项目 TLV840、TPS3762和 TPS3760是否均为分立式模拟组件而不是复杂的硬件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Souleil:

    没错、您列出的器件(TLV840、TPS3762和 TPS3760)在更广泛的级别上归类为电压监控器或分立式模拟组件。 根据您提供的定义、这些不会被视为复杂的硬件。 希望这对您有所帮助!

    谢谢。

    伊萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划在投入飞行的商业电子产品中使用(TLV840、TPS3762和 TPS3760)。  

    您可以将我的问题转交给 在(TLV840、TPS3762和 TPS3760)组件方面拥有专业知识的 QA 工程师或德州仪器(TI)的专业专家、以确保(TLV840、TPS3762和 TPS3760)文档、可追溯性、设计 是否正确记录了制造和测试过程?  我们想知道为此目的使用了哪种标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Souleil:  

    我将与我的团队进行核实、并在本周结束前回复您。  

    谢谢。

    锡拉