This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:当与9000mA H.

Guru**** 2586135 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, GPCCEDV, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329314/bq27220-how-can-i-read-battery-percentage-from-bq27220-when-connected-with-9000mah

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: GPCCEDVBQ25792

您好、TI!


1)我正在连接9000mA (2P 电池的每个4500mA 的)博凯27220,我正在获得满电量的3000mA 的,我如何可以改变它.

2) 2)当与9000mA H 连接时、我如何从 BQ27220读取电池电量百分比。

此致

A·阿比内特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Abhineet、

    您是否已经运行 GPCCEDV 工具? 您可以通过读取充电状态寄存器(0x2C)来读取电池百分比。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不使用 EVM。 它位于 Aur PCB 中。  
    使用0x2C 可以读取电池电量百分比、但无法设置充满电容量、显示3000mA H. 如何设置 FCC。  


    此致

    A·阿比内特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Abhineet、

    FCC 不是用户设置的值、这是由电量监测计在使用时计算和报告的值。 运行 GPCCEDV 工具有助于提高电量监测精度。 是否已确保更改 Design Capacity 参数? 此外、请尝试运行一个循环的放电休息充电测试、以查看 FCC 是否更新。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、
    1)它是否影响电池的快速充电。

    2) 2)我正在尝试读取电池百分比、它甚至不接近于真实值。


    3)我尝试 运行一个循环的放电释放充电测试,以查看是否是 FCC,但它仍然给出了3000mA 十六进制

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试读取电池百分比、它甚至不接近于真实值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Abhineet、

    1)它是否会影响电池的快速充电。

    您指的是什么?

    您是否能够从电量监测计向我发送 gg 文件以便我检查参数?

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、
    我没有 gg 文件、可能是因为我不使用 BQ Studio。  

    对于快速充电、之前我是没有电量监测计的 BQ25792、电池接受1.65A、但在电量监测计之后、它需要0.6A 至0.8A 的电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Abhineet、

    可以通过任何方式发送数据转储、以便我可以看到电量监测计上的所有参数都设置为什么值。
    不、它应该不会影响快速充电。

    此致、
    尼克·理查兹