This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:用于光耦合器的限流器

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1228, LM317, ISOM8710, ISO1211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331978/lm317-current-limiter-for-optocoupler

器件型号:LM317
主题中讨论的其他器件: ISOM8710ISO1211、ISO1228

你好

我想根据逻辑门输出快速光耦合器设计一个电路板(还没有确切的光耦合器器件型号)。 光耦合器二极管的输入信号可以快速(数十/数百纳秒)、具有宽电压范围:~ 3VD-25Vdc。 是否有任何推荐的光耦合器二极管限流器方法基于如此宽的模拟电压范围内的快速信号响应?

在"主题"中、我提到 LM317 LDO (因为器件型号为必填字段)、但我愿意倾听其他任何建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    电源和 LDO 在这些频率下没有带宽。  当然、我们也可以推荐采用恒流配置的 LDO、但我们首先会将这一结果发送给我们的光仿真器团队、看看他们是否有任何建议。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    感谢您关注我们的新款 ISOM8710和新型光学仿真器。 我对你想要实现的目标有点不清楚。  

    如果我理解正确、您的器件要求应与以下列表接近:  

    • 输入电压-数字3V 逻辑到数字25V 逻辑。
    • 10MHz 数据速率。  

    ISOM8710的数据速率为25Mbps。 由于二极管在2mA 时导通、因此简单的1kOhm 电阻应限制足以在3V 至25V 的逻辑电平下使用的电流。 我还看到了一个 JFET、用于在两个宽范围的电压电平下调节到2mA 的电流。  

    否则 ISO1211或 ISO1228会是隔离式数字输入的其他选项。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    非常感谢您提供了非常有趣的光学仿真器:ISOM8710。

    1.您是否有关于 JFET 到2mA 调节的应用手册/原理图(即使我更倾向于不将其调节到最小电流、而是调节到10mA 左右的某处)。

    2.我认为最好不要使用接近25V 下最大绝对 If (25mA)和3V 下最大 If (2mA)的临界值。 也许我会选择2个电阻器:3V-12V 范围为~ 600欧姆、12V-25V 范围为~1.3K。 电阻器之间的切换可通过 SPDT 开关来完成。

    3.理论上我更倾向于使用电子 SPDT (就像某种模拟开关) 您 有什么想法吗?或者它是否可以在光耦合器输入端切换高达25V 的电压、同时我无法从输入端向电子 SPDT 提供恒定电源电压、因为我唯一的电压是脉冲信号 3-25V?

    非常感谢

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    1. 您可以在网上找到使用的不同版本、但下面是用于了解 JFET 解决方案的基本图纸。  
    2. 我同意、理想情况下、为了提高稳健性、最好采用一些调节。 您采用 SPDT 的解决方案是可以接受的。  
    3. 我知道的"动手"模拟解决方案是上面所示的 JFET。 另一个选择是 ISO1211或 ISO1228、因为这些数字输入器件具有由外部电阻器设置的电流限制功能。

    此致!
    安德鲁