This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:UCC28730-Q1 -爬电距离

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331121/ucc28730-q1-ucc28730-q1---creepage

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28730

您好!

我们担心 UCC28730-Q1器件爬电。

我们已检测到在我们的设计中、HV 引脚和 DRV 引脚之间的最大电压为510Vrms。

我们需要确保这些引脚之间的爬电距离足以满足我们的设计需求(1.94mm)。

因此、请:

 1.您能指出 UCC28730-Q1的材料组吗? 这样、根据 IEC60664-1、我们将正确定义所需的爬电距离。

 2.关于这个问题,你有什么经验教训吗?

 3.您能给我们一些建议吗?

谢谢!

Magí Margalef