This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62871:输出调节工作模型

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62871, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332707/tps62871-output-regulate-working-model

器件型号:TPS62871
主题中讨论的其他器件: TPS54620

您好、专家:

我想知道、如果我使用 I2C 将 TPS62871 VREF 设置为0.5V、VOSNS 和 GOSNS 会相应地连接到遥感输出电压和 GND、无论 VOSNS 引脚电压高于或低于0.5V、然后 TPS62871会通过 PWM 正确地将 VOSNS 电压调节为0.5V?

实际上、我想知道的是、TPS62871 VOSNS 引脚电压是否高于或低于 VREF、然后占空比会降低或更高、以使 VOSNS 电压保持与 VREF 相同、因为 TPS62871方框图中的 VOSNS 电压与正常 POL 略有不同、 正常 POL、它将是误差放大器、+侧将是 VREF、但 TPS62871不是。

谢谢。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    GOSNS 和 GM 之间的电压源由 I2C 进行调节。  它旨在指示器件将差分输出电压调节到设置的 Vout。

    误差放大器的+侧始终连接到 Vref、而-侧(反相输入)连接到 Vout、以便提供负反馈。  TPS54620的展示方式如下、例如:

    此外、有关拓扑的更深入说明、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slyt846/slyt846.pdf

    谢谢。

    克里斯