This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38010:我们可以使用包含输出电压纹波的 LMR38010计算器吗?

Guru**** 2505135 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332210/lmr38010-could-we-have-calculator-for-lmr38010-including-output-voltage-ripple

器件型号:LMR38010

专家、您好!

如前所述、LMR38010没有计算器、但我们可以获得输出纹波等 WEBENCH 仿真结果。 我们是否有机会使用包含输出纹波的 LMR38010计算器? 客户已具有相应的输出纹波规格、如果我们修改了输出或其他元件、我们将脱机检查。 非常感谢您的帮助!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    非常遗憾的是、我们没有即将发布 LMR38010计算器的计划。 关于输出纹波电压、请使用以下公式进行估算。  这适用于包括 LMR38010在内的通用降压电路。

    Ipp 是电感器的峰峰值电流纹波、或电感器电流斜坡、其中 Ipp = Vo *(1-D)/(Fsw * Lo)。

    如果您选择陶瓷、则可以通过去除 Resr 来简化上述公式、从而进行快速估算。 请注意、Cout 是有效 输出电容、而不是表面值。 在直流偏置电压下、陶瓷电容器的电容可以显著减小。 上述公式中的 COUT 必须考虑此类影响。  

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    友好