This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332320/power-management-forum

器件型号:LM5025B

尊敬的!

我使用了 LM5025B 来设计正向电路。 输入电压为16-40V、输出为5V@16A。 当输入为16V 时、输出只能加载7A 负载。 如果该电容较大、则会出现与过流保护类似的现象。 如果接地电阻从47.5KΩ Ω 变为15KΩ Ω、则输入为16V 时输出负载为14A。 在本例中、我测试了开关管和钳位管的栅极波形以及斜坡引脚的波形(电阻为100kΩ Ω、电容为330pF)、占空比达到67%。 我想知道这个问题是否与最大占空比有关、如何在不改变变压器匝数比的情况下解决这个问题。

期待您的回复、谢谢!

期待您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您通过 E2E 进行连接、我必须说您的波形看起来非常干净、所以您最好进行 PCB 布局并捕获如此有用的波形。 我认为您的理解是正确的、即将 Rset (时间)电阻器从47.5kΩ 更改为15kΩ 将最大占空比钳位从~69%增加到~73%。 这似乎为低压线路提供了能够处理全功率所需的额外占空比。 似乎您仍然处于/接近最大占空比限值、并确保您可以在整个输入和温度范围内达到全功率、 您需要确认变压器不会在如此高的占空比下以及在较高的温度下运行时饱和。

    其次、当您增加最大占空比钳位时、您还将死区时间从158ns 降低到63.5ns、您应该返回、看看这可能会如何影响转换器实现 ZVS 的能力。 当 Rset=Rset = 15kΩ 时、验证是否仍然有足够的死区时间使漏源极电容完全共振至零。 对变压器匝数比的微小调整可能有助于减小最大占空比并同时增加 ZVS 死区时间。 这是优化整个功率级以在尽可能最宽的线路/负载范围内实现最佳性能、效率和 ZVS 所需的技能。

    另外、请下载并使用免费的 TI Power Stage Designer 作为另一种检查有源钳位正向转换器中变压器匝数比的方法。

    此致、

    史蒂夫