请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65219 大家好、
您能否帮助检查如何设置 MODE/STBY MODE/RESET VSEL_SD/VSEL_DDE PIN?
如何连接这些 PIN?
LPDDR = 1.1V
谢谢
利利连
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否帮助检查如何设置 MODE/STBY MODE/RESET VSEL_SD/VSEL_DDE PIN?
如何连接这些 PIN?
LPDDR = 1.1V
谢谢
利利连
尊敬的 Lillian:
引脚连接取决于您希望完成的任务以及如何对寄存器进行编程。
数据表 介绍了每个引脚应如何配置以及每种配置的功能结果。
从开始 第7.3.8节、 每一个 MFP (多功能引脚)都有定义。 我建议您查看 表7-3和表7-4 使用探头。
《 TPS6521908技术参考手册》中的表格 还显示了每种 MFP 配置的功能结果。
如果您对特定配置或设置有疑问、请告知我们。
此致、
詹姆斯