This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872-Q1:TPS62872-Q1器件状态

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62872-Q1, TPS62870-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325806/tps62872-q1-tps62872-q1-part-status

器件型号:TPS62872-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62870-Q1

您好、TI 专家。

    TPS62872-Q1和 TPS62870-Q1器件状态如何? 他们的大规模生产日期是什么?

谢谢!

迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您联系我们。

     TPS62872-Q1和 TPS62870-Q1已实现了大规模生产。 是否有任何您想了解状态的特定 OPN (请参阅下表)?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    感谢您的回复!

    对于  TPS62872-Q1和 TPS62870-Q1大规模生产项目、它们的应用领域是什么? 它们是否用于 DDR 电源?

     

    谢谢!

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    以下是可以使用这两个器件的典型应用列表。 它绝对可以用于为 DDR 供电、甚至是需要0.5V 电压的 LPDDR5 I/O 电源轨。

    • 信息娱乐系统和仪表组

    •简化

    •FPGA、ASIC 和数字内核电源

    •DDR 存储器电源

    我希望我能够回答您的问题。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    好的。

      大规模生产项目中的 LPDDR5 1V05轨中是否使用了 TPS62872-Q1?

     大规模生产项目中的 LPDDR5 0V5电源轨是否使用了 TPS62870-Q1?

    谢谢!

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    明天我会回复您的问题。 希望日程安排对您来说一切顺利。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    很抱歉这么晚才回复。 无论如何、请查看我的下方答案、以蓝色突出显示。

      大规模生产项目中的 LPDDR5 1V05轨中是否使用了 TPS62872-Q1? -->客户已经在他们的应用程序中使用它。

     大规模生产项目中的 LPDDR5 0V5电源轨是否使用了 TPS62870-Q1? --> 最近客户考虑为 LPDDR5提供0V5。

    我希望我能够回答您的问题。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    这只是一个温和的提醒。

    您还有其他疑问吗? 如果没有、您可以关闭该线程吗?

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我将关闭该主题帖。 如果您有其他查询、 只需添加注释即可重新打开。

    谢谢你。

    此致、

    Excel