This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:电池已胜出、并且未连接电池时、PGOOD 和 CHG LED 将亮起。

Guru**** 2522890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331476/bq24074-battery-won-t-charge-and-pgood-and-chg-leds-on-when-no-battery-is-connected

器件型号:BQ24074

您好!

我在原理图中构建了电路、蓄电池充电出现问题。 未连接任何外部状态或 EN 引脚以进行工作台测试。

当我有外部电源且未连接电池时、PGOOD 和 CHG LED 都亮起。 当我连接电池时、CHG LED 会关闭、但我没有来自外部电源的电流消耗、也没有电池充电。

在没有外部电源的情况下、我可以在电池电量耗尽的情况下运行电路、直到它是平坦的(~3.2V)。 它只是不会充电。

如果您需要更多信息或具体读数、敬请告知。

谢谢、

比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的评论如下。  

    首先、它不一定与您看到的充电问题有关、但通过查看原理图、我注意到 ILIM 电阻器超出了建议的范围。 建议 ILIM 电阻器的电阻范围为1100欧姆至8k 欧姆。  

    此外、您的原理图未显示 BAT 引脚或 OUT 引脚上的任何输出电容器。 请帮助确认这些引脚上是否有输出电容器。 这两个引脚都需要在靠近 IC 的位置放置一个电容器。 数据表(第8页的表7-1)中的引脚功能表规定了建议的范围。

    外部状态或 EN 引脚均未连接,仅用于台式测试。

    您能帮助澄清一下您的测试设置吗? 我的理解是否正确、即两个 EN 引脚都悬空? 在您的测试中、请确保 EN1/2引脚被驱动为高电平或低电平。 为了确保最高输入电流限值、设置 EN1 = 0 (GND)和 EN2 = 1。 此外、您是否确认在尝试充电时 CE 引脚已连接到 GND? OUT 引脚上是否连接了任何负载?

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Garrett !

    澄清有关我的原始文章和测试设置的一些详细信息。

    在我的设置中、EN1连接到 GND、EN2为高电平(根据原理图)

    2.在充电过程中通过10k 下拉电阻器将 CE 接地

    3.我已按照规格表将电容器放置在 OUT 引脚和 Bat 引脚上、没有变化。

    我确实有一个负载连接到 OUT 引脚。 我通过这种方式确定电池不在充电、因为如果我连接需要充电的电池、从连接到 IN 的电源消耗的电流不会改变。

    谢谢、

    比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、  

    感谢您的回答并阐明了您的测试设置。 我还有几个问题。  

    1.由于 OUT 引脚上的负载、您的电源消耗的电流是多少?  

    2.如果在连接输入电源之前将电池连接到 BQ24074 IC、则不充电的行为是否相同?  

    我还建议您检查该器件是否能够在 CE 直接连接到 GND 以及路径上不使用10K 电阻器的情况下充电。  

    此致、

    加勒特