This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24050:对于4k Ω(约45C)的 NTC、我需要关断电池的充电电流。 如何实现?

Guru**** 2811065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332641/bq24050-for-ntc-of-4kohm-approx-45c-i-need-to-shut-off-charge-current-to-battery-how

器件型号:BQ24050

对于4k Ω(约45C)的 NTC、我需要关断电池的充电电流。 如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议并联一个电阻器来将10k 热敏电阻的阈值修改为在45C 下为4K、以便 TS 电压 此时低于 VTS -60°C。 这将需要一些理论迭代来满足您所需的值。 请注意、该充电器专为单个10k 热敏电阻而设计、范围在数据表中列出。 修改其中一个阈值可能会影响其他阈值。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔