This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62869:输出功率问题

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332261/tps62869-output-power-issue

器件型号:TPS62869


我们在设计中使用的是 TPS628692ARQY IC 器件、 但当我们为 VOUT 寄存器1写入地址为0x01的值时、无法设置确切的输出电压。

我们的观察结果如下所示、

*初始 VOUT 寄存器1的值为 0x00 我们获得的输出0.95V、它缓慢降低至0.8V、然后再次从0.95V 开始至0.8V。
*当 VOUT 寄存器1的值为 0x20 ,我们将得到1.31V 至1.12V 的电压值(同样,在该范围内它将减小或增大)
*当 VOUT 寄存器1的值为 0x50 ,我们得到的电压值为1.64V (这一次我们得到的是恒定电压,低于0x50时,电压设置出现波动)
*当 VOUT 寄存器1的值为 0x64 、我们得到的电压值为1.95V (但实际值为1.8V 必须根据数据表获得)
*当 VOUT 寄存器1的值为 0xFF 我们得到的电压值为3.45V (但最大值为 IC 支持的电压为3.35V)

但我们已经制作了与 Web-Bench Recommendation 设计完全相同的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sampat、您好!

    感谢您对所观察到的行为进行详细描述。

    为了确定操作不稳定的原因、您能否分享该电路板的原理图和布局? 此外、查看捕获的波动电压波形也会有所帮助。

    请分享您的 webench 设计参数的参数或屏幕截图。

    此致、

    维尔纳