This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922052:CV 模式 LED 驱动器

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3464, LM3463
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331666/tps922052-cv-mode-led-driver

器件型号:TPS922052
主题中讨论的其他器件:LM3463、LM3464

 您好!

我的系统在并行连接 LED 灯串上工作。 因此、对于我的设计而言、CV 模式更加高效。 但 ı 不确定 TPS92205x 是否能在 CV 模式下工作。 ı 如何将此器件启动为 CV 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bekir、您好!

    我是否能够理解为什么 CV 模式对于您的并联 LED 连接更有效? 您的输入电压、LED 灯串电压和 LED 电流是多少?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    假设我们有8串7并联 LED 连接和总 LED 电流700mA。  理论上、每个灯串将获得100mA。  如果我们切断一根绳子、电路中将还剩下六个绳子、每个绳子中的电流都升至116mA。 如此大的电流会损坏 LED 灯、因此最好在 LED 灯条/灯串中使用恒定电压 LED 驱动器。

    输入电压48V

    LED 灯串电压24V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bekir、您好!

    我理解您的担忧。

    但是、如果您要使用 CV 稳压器驱动 LED 灯串、则无法保证输出电流为100mA * 7 (让我们继续看上面使用的示例)、并且由于 LED 制造差异、每个灯串将获得相等的100mA。  

    如果您希望为每个灯串保持相等的电流和开路保护、我建议您尝试以下方法:首先将48V 输入电压降低到中等水平、例如27V、然后使用 LM3464/LM3463等多通道 LED 驱动器来驱动具有单独通道的每个灯串。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的建议。 我的系统需要非常高的 PWM 调光比和精度。  我认为  LM3464 / LM3463不提供此类功能。 但 ı 将来有一天会使用这些多通道驱动程序。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bekir、您好!

    我想知道您的 PWM 调光比和精度要求是什么吗?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    要求尚不明确。 但最好具有最小2000:1的调光。 返回到您的第一个答案。 是的、每个条图 不能保证输出电流将等于100mA * 7。 但是,如果切断一根绳子,其他的条就不会影响到它。 这就是 ı μ V 认为 CV 模式比 cc 模式更适合的原因。 那么、如果我要在 CV 模式下启动 TPS92205x 驱动器、我该怎么做?

    感谢您的回答:)

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bekir、您好!

    很抱歉、TPS92205x 未设计为可在 CV 模式下工作、同时可实现 2000:1的调光比。 CV 模式主要用于电池充电应用。

    要实现最小 2000:1的调光比、应在 CC 模式下使用 TPS92205x。

    此致、

    周老师