This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41013:PMP41013

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332011/pmp41013-pmp41013

器件型号:PMP41013

您好!

我打算设计一个移动电源(10、000 mA)、它具有一个输入连接器(电源插头或 USB-C 插头)和两个输出连接器(均为电源插头)。 在我的研究中、我遇到了 PMP41013、但我想知道我是否真的需要 PD 控制器。 您能帮我解决这个问题吗、或者是否有适合我设计的替代芯片?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这取决于您的应用。如果您想增强45W.60W 等充电功率能力、明确地说、USB Type C -USB PD 是更优选择。

    Br

    最大值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、充电功率容量不超过20W