This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860:关于去重影功能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331691/lp5860-about-de-ghost-function

器件型号:LP5860

大家好、

在评估板上、当启用防虚假照明功能时、会在 LED 中观察到超过绝对额定值的反向电压。
由于防重影机制、这可能是一个自然现象、但数据表中没有提到这一点。

安装在 EVM 上的 LED 的绝对反向电压额定值为5V、但许多 LED 制造商已弃用该额定值、而不是数字值。
我想知道如何确定去重影功能在这方面不会影响 LED。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    对于具有矩阵拓扑方案的 LED 驱动器、由于我们需要解决重影问题、因此它确实存在反向电压问题。 对于您的问题、我认为这取决于 LED 的规格。 或如何为用户平衡 LED 的反向电压和重影功能、如果用户更关心反向电压、他们可以禁用重影功能以避免反向电压。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    感谢您的回复。
    那么、您是说无法承受反向电压的 LED 无法使用?
    顺便说一下、您是否知道产生了多少反向电压?
    我想使用重影功能、但我担心使用它、因为电流 LED 没有反向电压规格。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    有关您的问题、请参阅以下评论:

    "您说的是无法承受反向电压的 LED 无法使用?"

    [Jared]:不、我认为 LED 应该能够承受反向电压。 但如果反向电压相对较大并在 LED 上下降很长时间、我认为会对 LED 产生一些影响。

    "顺便说一下、您是否知道产生了多少反向电压? 我想使用重影功能、但我担心使用它、因为电流 LED 没有反向电压规格。"

    [Jared]:对于 LP5860、反向电压可通过寄存器配置进行调整、启用上下重影消除时、最小电压约为1.2V。

    BR、Jared