This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92380:启动序列确认

Guru**** 2649575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330971/tps92380-start-up-sequence-confirmation

器件型号:TPS92380

尊敬的 E2E 支持团队:

TPS92380是否必须遵循硬件启动顺序?

我在 数据表中找到了相应的序列、是否需要500us 的延迟?  

我需要考虑在原理图中添加延迟(TPS3897A)和负载开关来实现这一目标、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 VDDIO/EN 的定义、它用作器件的电源输出和使能输入。 VDDIO/EN 引脚需要多大的输入电流?
    我不能使用 MCU 的通用 GPIO 连接到此引脚、因为 GPIO 的输出电流能力不足以用作数字电源输入、是这样吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caspar:

    您的 GPIO 电流容量是多少? 您可以在数据表"7.11逻辑接口特性"中找到流入 VDDIO/EN 的电流。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Patrick、您好!

    是否需要500us 延迟?

    当 VIN 电压上电且电压高于 VINUVLO 上升阈值(通常为4V)时、TPS9238x 进入待机状态。

    只要 VIN 电压上电且电压高于 VINUVLO 上升阈值(通常为4V)、我认为您就可以将 VDDIO/EN 拉高。

    是否需要等待500us?

    谢谢你。

    达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    让我检查一下并稍后向您提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    谢谢。 最大 电流为1.2 mA。 我认为可以使用通用 GPIO 来实现。  然后、500us 的延迟应由 MCU 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caspar:

    注意到、我会尽快为您提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caspar:

    只注意 EN 和 VIN 在 EVM 上连接在一起、因此我认为可以超过此500us 延迟。

    Br

    帕特里克