This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01095:LED 驱动器和# 39;s 调光范围0.1%-100%

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01095, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330700/tida-01095-led-driver-s-dimming-range-0-1--100

器件型号:TIDA-01095
主题中讨论的其他器件: TPS92641

大家好!

我正在寻找灵敏度非常高的可调光 PWM LED 驱动器。 在本例中、我的4个 LED 使用24V 工作电压、总输出 W 为90W、我希望通过 0.1%至100%的可调光范围对其进行控制。  

这就是为什么我要问的、"哪款 TI 主导的驱动器适合我? 我可以使用 TPS92641或 TIDA-01095的所有原理图?

此致